This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760EVM:设置 EVM 板时出错。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8760EVM, DAC8760EMC-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959296/dac8760evm-error-with-setup-the-evm-board

器件型号:DAC8760EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8760DAC8760EMC-EVM

嘿、我们使用的是 DAC8760 EVM 板、这是我们的测试目的。  

在开始时、我们为电路板+15V 和 GND 提供+24V 和 GND、因此保护二极管 D1和 D2被烧断。 我们移除了二极管、然后为电路板提供+24V 和 GND。

是这样吗?  

 www.ti.com/.../sbau229.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dheeraj、


    DAC8760有两种不同的评估板。 一种方法是、二极管在整个电源工作范围内提供保护。 为此、我们提供了 DAC8760EVM、您可以在此处找到 EVM 用户指南:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbau205

    但是、有一个称为 DAC8760EMC-EVM 的不同评估模块、该电路与原来的电路稍有不同。 这是您在帖子中引用的 EVM。 正如您所见、该 EVM 在电源电压方面的限制稍大。 保护二极管可为不同的电源范围提供保护(如您现在所见)。

    如果没有保护功能、电路板应该仍然可以工作、但我仍然建议您更换二极管、以防您认为可能存在其他可能损坏电路板的电压偏移。

    DAC8760EMC-EVM 的用户指南位于您提供的链接中。 但是、它还有一个附加的写内容、其中显示了电路板的设计指南、您可能会发现该文档很有用:

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidu011

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用单模电源来测试该模块、因此如果该模块作为单模工作、我们必须将跳线 J4引脚2和3短接并向引脚1提供+24V 电源、是正确还是需要进行的任何其他校正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dheeraj、


    同样、DAC8760EMV-EVM 似乎是基于保护二极管设计用于+/-15V 电源的、DAC8760EVM 是应该能够采用+24V 电源的版本。

    但是、如果更换了 D1和 D2、并且您不希望 D5和 D6超过15V、则应该可以。 所有电容器的额定电压均为50V 或更高、CD143A-SR70二极管应采用24V 作为更高的反向偏置电压(如果您已将 D5和 D6替换为更高电压的 TVS 二极管)。

    此时、我看不到您需要进行的任何其他更正。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joseph  

    它现在正在工作!!