This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:SYNCP/M 和 SYSREFP/M 的输入规格

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956836/ads52j90-input-specification-for-syncp-m-and-sysrefp-m

器件型号:ADS52J90

大家好、团队、

在 ADS52J90中、没有给出 SYNCP/M 和 SYSREFP/M 输入的规格。 您能给我们提供信号必须符合的规格。

此致、

米歇尔·沃特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    此问题是否有更新? 数据表中仅给出了建议的电路、但我们想知道 ADC 侧对这些信号的要求。 因此、我们可以验证我们的设计。

    此致、

    米歇尔·沃特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    由于美国感恩节假期、我们的回应被延迟。

    我们将在下周按照收到的顺序对您的问题作出答复。

    感谢您的耐心和理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔  

    SYSREF 和 SYNC 引脚是标准 LVDS 输入。  如果您使用 TI 的 LMK048xxx 系列、这种方法非常直观。  

    当然、您需要遵循交流耦合和 VCM 电压漂移注意事项的数据表说明。 您可以参考该 TINA 模型来查看它是否有用。 谢谢!e2e.ti.com/.../SYNC_5F00_SYSREF_5F00_BIAS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、对于 ADS52J90、它不是标准 LVDS、因为 VCM=0.7V、而对于标准 LVDS、它不是1.2V。 此外 、在 SYSREF 和 SYNC 输入上、没有为 ADS52J90所需的差分振幅提供值。 因此、我们无法检查我们的系统是否在这些输入端提供正确的信号。 请指定信号必须符合的值。

    此致、

    米歇尔·沃特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔  

    这是连接到 ADC 的交流耦合 LVDS 信号。  因此、LVDS 驱动器的直流电压无关紧要。  LVDS 标准是350mV 摆幅、因此 TI 的 LMK 时钟驱动器可以在我们的 EVM 降级时很好地实现这一目标。 具有标准 LVDS 输出的其他公司的芯片也将起作用。  

    如果您可以提供时钟驱动器芯片器件型号、我们可以更好地进行评估。  

    另一种方法是也可以使用 LVCMOS 类型的信号。  

    谢谢!