This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AFE4403EVM:LED 驱动电流漂移

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958192/compiler-afe4403evm-led-driving-current-drift

器件型号:AFE4403EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

我尝试使用 AFE4403 EVM 进行一些静态光电测量、通过不同浓度的溶剂检查光强度。

Tx 打开时、LED 驱动电流将在每次(大约20~30秒)漂移。   

电流漂移在第一秒内相当大(8mA->2mA)(采用默认设置)、 并且随着时间的推移保持稳定。

我测量了一个实验、将带 SpO2传感器的 EVM 放在暗室中。 然后、我打开 Tx 并捕获 到该现象也发生的结果。

我想知道是否可能减少/消除这些电流漂移。

此致、  

雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    您可以共享您的 AFE 寄存器配置吗?

    您在测试中使用了评估模块随附的哪种光学传感器?

    您如何测量电流漂移(8mA 至2mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复。

    这里是附加文件的配置。

    我在测试中使用了 SFH7050传感器的名称、使用 Agilent 34401A 来测量测试的电流、但 实际上您可以同时通过眼睛看到。 (LED 的亮度)  

    此致、  

    Rexe2e.ti.com/.../6811.config.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

      请在您收到有关此事的最新消息后通知我、谢谢。

    此致、  

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    通常、稳定行为是由于 LED 达到热平衡所需的时间。

    对于8mA 至2mA 的电流漂移、编程的 LED 电流是多少?

    此外、您还不清楚如何使用 Agilent 万用表测量 LED 电流、因为 LED 将发生脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    编程的 LED 电流为1.96078mA (20)。

    它可以更改 LED 的时序(全时)并关闭其中一个 LED (IR 或 R)以测量平均电流;

    如果没有此设置、正向电流和保留电流将累积。

    测试结果也可以证明这一点。  

    顺便说一下、您是否可以重复 LED 现象?

    谢谢。   

    此致、

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    您之前显示的结果是 LED 始终打开、但它们是否具有您所连接的寄存器配置(25%占空比)。

    我尝试了您所连接的寄存器配置(EVM 默认配置)、但无法复制该现象。

    如何设置传感器板? 您是否将其放置在反光表面之下?

    在我的设置中、我将传感器面朝下放置在桌面上、并在数据采集期间保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我测量的实验是将带 SpO2传感器的 EVM 置于暗室中、然后打开 Tx 并捕获 发生这种现象的结果。

    我还拍摄了一个视频、并进行了一个更容易理解的实验。

    当我关闭电源关闭 Tx 按钮时、LED 的亮度从亮变为暗。

    谢谢。

    此致、  

    雷克斯

    e2e.ti.com/.../AFE4403.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    从断电 TX 的唤醒时间通常为1秒  

    此外、正如我之前提到 的、稳定行为是由 LED 达到热平衡所需的时间引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢你的帮助。

    你好。

    此致、  

    雷克斯