This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7954:如何评估 ADS7954?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7954, ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966828/ads7954-how-to-evaluate-ads7954

器件型号:ADS7954
主题中讨论的其他器件: ADS7953

你好!
我们有兴趣将 ADS7954与我们自己的板配合使用。 但是、在 TI 的网站上、我们找不到 ADS7937自己的 EVM、只有 ADS7953EVM、ADS7957EVM 或 ADS7961EVM 可用。 我们想知道是否可以使用 ADS7953EVM、ADS7957EVM 或 ADS7961EVM 评估 ADS7954?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OCN:

    您可以获取 ADS7953EVM 并将 ADS7954安装在板上以代替 ADS7953。  EVM 采用 TSSOP 封装、因此只要对齐引脚1、芯片就与引脚兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    好的、我明白了。

    感谢您的回复!

    此致、

    Oliver