This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:定制 PCB 中的测试信号错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966668/ads1194-wrong-test-signal-in-custom-pcb

器件型号:ADS1194

大家好、我买 了一 个 ECG 2咔嗒板、测试信号看起来正常、然后我制作了一个定制 PCB、其中唯一的推断是、现在 AVDD = 3.3V、我在其中的两个定制板中尝试了测试信号、信号具有较大的偏移、 您可以在图像中看到它。

为什么会发生这种情况? 两个项目中的采集代码和配置是相同的。

测试信号振幅:1mV

自定义 PCB 中的测试信号

ECG 2中的测试信号点击

寄存器定制板                                单击"Register ECG 2 (注册 ECG 2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般来说、失调电压 应在通道间的特定范围内变化。 对于 ADS1194器  件、根据数据表、您通常可以预期+/-500uV 的失调电压误差和大约2uV/degC 的漂移。

    您可能需要检查输入短接在一起时通道的偏移误差。

    还注意到自定义电路板和 ECG 2咔嗒板之间的通道配置不同。

    此外、CONFIG2和 CONFIG3寄存器中有2个位必须在加电后设置为1。