This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:为模拟工业接口寻找合适的设计

Guru**** 2929030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS8684, OPA2188, ADS8638, OPA2182, OPA187, ADS8694, ADS8684A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959961/ads1263evm-pdk-seek-the-appropriate-design-for-analog-industrial-interface

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1263ADS8684OPA2188ADS8638OPA2182OPA187、ADS8694ADS8684A

您好;

    我设计的电路适用于0/4~20mA 和±10V、±5V、0~1.25V、0~2.5V、0~5V、0~10V 转换器数字信号转换器。Als思想 TI 官方网站建议基本 ADS1263设计、但 ADS1263最大 sopport±5V、不支持4~20mA (输入4mA 时、获取电压为n‘t 。0V)、因此我希望您可以根据自己的需求选择更好的设计 设计:adc:ads8638、ads8684 (a);opa:opa187、opa2182、opa2188、那么您能提供建议吗?包括参考设计电路 BEST~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6494725:

    对延迟回复表示歉意。 对于4~20mA、以下是使用 ADS1263的参考设计、请查看: 适用于安全应用的4至20mA 模拟输入模块参考设计

    对于电压输入、有不同的解决方案可用于设计使用 ADS1263的信号调节电路、一种简单的解决方案是为高电压输入使用精密电阻分压器(例如 /-10V 或+/-20V)的电压。

    您能否提供有关设计的更多信息?

    输入电压和输入电流需要多少个通道? 您是否需要更改每个通道上的范围?

    2.每通道所需的最高采样率或稳定时间要求是多少?

    是否有输入阻抗要求?

    4.是否需要输入悬空(断开连接)检测?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale,

    谢谢 DALE。我认为使用精密电阻分压器实现高电压输入的解决方案(例如 /-10V 或+/-20V)的输入并不是最佳解决方案。我认为

    最佳解决方案是使用 OPA、而 ads1263无法根据不同的输入进行配置。

    1. 输入电压和输入电流需要多少个通道? 您是否需要更改每个通道上的范围?

    答案:4通道。可能需要更改输入电压范围

    1. 每通道所需的最高采样率或稳定时间要求是多少?

    答案:110kps 可以满足

    1. 是否有任何输入阻抗要求?

    回答:超过1MΩ μ s

    1. 是否需要输入悬空(断开连接)检测?

    回答:如果有更好的东西、没关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6494725:

    110ksps 数据速率对于包括 ADS1263在内的 Δ-Σ ADC 至关重要。 如果您的电压输入是单端信号(我认为是这样)。 ADS8484A(16位)或 ADS8694(18位)将是一款简单而精确的解决方案、可满足您的所有要求。 如果您对此解决方案有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale,

          最后一个问题:

     ,OPAopa187/opa2182/opa2188驱动 ADC ADS8638/8664/8694、它的适用性是?如果不适用、请,建议使用 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6494725:

    通常、ADS8684A 和 ADS8694不需要放大器来驱动、因为它在每个通道上都有一个集成 PGA、输入阻抗为1Mohm。 对于不同的输入信号、可以为每个通道选择或更改适当的范围。 ADS8638是一款传统的开关电容器输入 SAR ADC、它需要一个放大器来驱动您的采样率要求。 另请查看这些 ADC 的数据表 TI 高精度实验室 视频和材料。

    此致、

    戴尔