This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5689:低成本 DAC 选择

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966262/dac5689-low-cost-dac-selection

器件型号:DAC5689
主题中讨论的其他器件:DAC5686DAC5652

嗨、大家好

我们对高速 DAC 有新的要求:

单通道或双通道输出。 输出频率为200MHz。 基于我的 FPGA 系统、我们需要并行 CMOS 接口。 无 LVDS 和 JESD204B 接口。

除了 DAC5666/7/8/9、我们是否有其他相关的低成本器件来支持我们的测量?

Thnaks

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以尝试使用 DAC5652/62/72 D 系列
    交流器件。

    下面是更完整的列表