This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:TRF372017接口

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966174/dac3484-trf372017-interface

器件型号:DAC3484
Thread 中讨论的其他器件:TRF372017

您好!

  请告知 DAC3484与 TRF372017之间的直流耦合接口电路?

我假设为了纠正 IQ 不平衡和 LO 泄漏、我们需要一个直流耦合接口。  

我们已经构建了以下电路、因此如果我们可以针对上述应用对其进行修改、

感谢你的帮助、

SM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    有关详细信息、请参阅以下应用手册:

    谢谢

    -Kang