This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:交流导联脱落检测

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958732/ads1298r-ac-lead-off-detection

器件型号:ADS1298R

您好!  

我正在尝试激活 ADS1298R 芯片上的交流导联脱落检测功能,我在没有任何滤波器的情况下记录了导联脱落测量期间的信号,以验证测量过程,然后注意到奇怪的事情, 根据数据表,导联脱落信号频率为 FDR/4 ,实际记录的信号频率为125Hz (ADS 的 SR 为500)。此外,信号还包含混叠奈奎斯特频率(在我的案例中为250Hz)。 只有当我打开导联脱落寄存器时、才会出现这种现象。 (在导联脱落时的正常记录过程中、不会出现)  

例如:

导联脱落期间记录的信号:

   

在通过陷波滤波器(125Hz)过滤信号之后:

因此,在导联脱落检测期间,记录的信号上会出现奇怪的 FDR/2频率信号。   

ADS1298R 寄存器导联脱落 配置:

REG_LOFF_0x04、0x1D

REG_LOFF_SENSP_0x0F、0xFF

REG_LOFF_SENSN_0x10、0xFF

我需要知道该信号的来源、并从中清除信号、以便能够实现准确的导联脱落检测 过程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    您可以附加信号波形吗? 您的帖子中没有出现该问题。

    另请分享您的电路板原理图。 如果您不想在公共论坛上分享、请将您的问题与原理图一起发送到邮件列表  ads129x-support@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1:交流导联脱落期间记录的原始数据  

    图2:筛选数据、陷波滤波器125Hz

    我将通过电子邮件发送详细的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    由于美国感恩节假期、我们的回应被延迟。

    我们将在下周按照收到的顺序对您的问题作出答复。

    感谢您的耐心和理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有任何更新,请注意上述问题?

    此致、

    Muhammad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    我们将与团队进行核实、并与您联系。 感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    -TC