This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:如何了解数据转换器 ADS131M08或 ADS131E08支持的谐波量

Guru**** 2519580 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966234/ads131m08-how-to-know-how-much-harmonic-supported-by-data-convertor-ads131m08-or-ads131e08

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

您好!

我想知道数据转换器 IC (ADS131E08或 ADS131M08)支持的谐波量

我已经检查了数据表、但它显示了

THD:50Hz 和60Hz 时为–90dB (在 ADS131E08中)

总谐波失真:–100dB (在 ADS131M08中)

我想要的是 IC 能够计算谐波的组件、例如高达63或31等

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的选择控制1:

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、感谢您关注我们的计量 ADC。

    我假设您正在讨论50Hz 和60Hz 谐波、以便在某种电能质量监测仪中进行分析。 需要注意的一点是、两个 ADC (ADS131E08和 ADS131M08)都使用具有正弦滤波器响应的数字滤波器。 这意味着任何超过直流电压的信号都会衰减。 您可以在数据表中找到相应的数字滤波器频率响应图。 因此、为了正确测量谐波、必须补偿连接到 ADC 的 MCU 中的数字滤波器衰减。 一种典型的方法是实现所谓的压降补偿滤波器、该滤波器可在所需的频率范围内计数 ADC 数字滤波器的压降。

    据我所知、客户现在已经使用这些 ADC 来测量高达50或63的谐波。

    此致、