This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966629/afe4490spo2evm-afe4490

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

你好

我们正在使用 AFE4490 EVM 启动血氧计项目。

是否有人可以澄清引脚5、6和10 (所有 DNC)上是否存在"飞" 130欧姆电阻器? 也在引脚7 (BG)和引脚34-35 (RX_OUTP 和 RX_OUTN)上?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mauricio、您好!

    您可以省略 DNC、BG 和 RX_OUT 引脚上的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen


    感谢您的快速而宝贵的响应!
    但是、我想了解为什么 EVM 上存在这些电阻器。

    我听说过这种元件会被归类为残桩、很难通过 EMI 测试。

    您能否轻轻地澄清这些要点?


    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这些是一些内部测试信号、因此它们放置在 EVM 上以便于访问引脚。

    选择130欧姆没有特别的理由。