请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
在菊花链配置中使用 ADS1299时、链中最终的 ADS1299是否需要将 DAISY_IN 接地? 如果这个引脚悬空、我会有什么问题吗?
谢谢、
斯蒂芬
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Stephen:
我了解此类系统设计的硬件要求。 使用弱下拉电阻器应该可以正常工作。 有关下拉电阻器的更多信息、请参阅以下主题。
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/907557
谢谢。
-TC