This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299:菊花链终端-需要接地还是可选?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958597/ads1299-ads1299-daisy-chain-termination---ground-required-or-optional

器件型号:ADS1299

您好!

在菊花链配置中使用 ADS1299时、链中最终的 ADS1299是否需要将 DAISY_IN 接地? 如果这个引脚悬空、我会有什么问题吗?

谢谢、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您深入了解 ADS1299。

    由于美国感恩节假期、我们的回应被延迟。

    我们将在下周按照收到的顺序对您的问题作出答复。

    感谢您的耐心和理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    建议将 DAISY_IN 引脚连接到最后一个器件的数字接地、或者如果不使用该引脚来避免可能导致菊花链中数据错误的任何噪声耦合。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我计划使用多个具有 ADS1299的卡、并且任何卡都可以拥有该链中的最后一个 ADS1299。  我是否可以在 DAISY_IN 上为每个卡上的最后一个 ADS1299使用弱下拉电阻器?  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我了解此类系统设计的硬件要求。 使用弱下拉电阻器应该可以正常工作。 有关下拉电阻器的更多信息、请参阅以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/907557

    谢谢。

    -TC