This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:CW 噪声

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959316/afe5808a-cw-noise

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件:AFE5808

您好,

我们的客户 使用 AFE5808进行超声波成像以模拟 CW 功能、他的设计称为 TIDA-01351。

他使用 CWx16模式、并将2MHz 方波发送器频率用作激励超声波探头、因此1x 时钟为2MHz LVDS 时钟、16X 时钟为32MHz LVDS 时钟。 信号通过 CW 混频器--- 对放大器求和、然后输出 IQ、然后对其进行放大、滤波、ADC 采样。

但现在他遇到的问题是、当由 ADC 采样时、明显存在2.7Khz 频率下的噪声。 请参阅 ADC 采样后的 FFT。  

此外、2MHz 发送器频率是否需要与1x 和16x 时钟同步? 或者为什么它会在2.7Khz 时出现噪声?

 

  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    由于美国感恩节假期、我们的回应被延迟。

    我们将在下周按照收到的顺序对您的问题作出答复。

    感谢您的耐心和理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、  

    这可能是由于 EVM 上的多个时钟源造成的。 每个时钟的频率将略有不同、即使它们都是40M 时钟。 因此、它们需要关闭 U5时钟。 他们只需拆下 JP10跳线即可关闭该时钟。  

    CW 时钟来自 CDCM 芯片。  

    谢谢!