This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:IDAC 精度最大值-最小值规格

Guru**** 2769125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966487/ads1261-idac-accuracy-max-min-specifications

器件型号:ADS1261

大家好、我对 IDAC (最大值-最小值)的精度有疑问。

IDAC℃为±4%(Ta -40℃至+125)。

但是、在数据表图42-45中、在所有温度下、IDAC 精度可能约为±0.7%。

在什么条件下、IDAC 精度会降低?

我希望恒定电流为100uA、精度为1%。

我想知道我是否可以有条件地使用这个 IDAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    随着温度的变化、IDAC 精度往往会变差(绝对漂移规格的典型值为50ppm/C)、从图中可以看出、越接近合规电压、情况也越差。

    一般而言、IDAC 不用于实现其绝对精度、而是用作比例式系统的一部分、其中传感器激励电流也用于建立 ADC 的基准电压、从而抵消。 因此、IDAC 绝对精度具有较宽的裕度。

    布莱恩