This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:一般问题

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960156/afe4300-general-questions

器件型号:AFE4300

您好!

我有一些有关 AFE4300的一般性问题。

我计划将 AFE4300集成到我的设计中、以实现站立式体重秤。 我是否正确地假设我每脚都需要四极电极配置、总共需要8个电极?

此外、我知道 IOUT[5:0]是输出到电极的电流、但我不太理解每个引脚的作用。  

最后、我应该如何对芯片进行编程? 我是否需要购买开发板?

如果这些问题是基本问题、请道歉。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamen 您好!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300正在选择性披露。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?