This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8506:VANA 电容

Guru**** 2971700 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8506, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959757/ads8506-vana-cap

器件型号:ADS8506
主题中讨论的其他器件: ADS8681

大家好、

两个简短的问题、

 µF 使用10uF 陶瓷电容代替10 μ F 钽电容作为 VANA 鼓电容吗?

2.您能告诉我背景 VANA 引脚需要10uF 的原因吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    1.我没有看到使用陶瓷电容器作为电源有任何风险, 我们的 EVM 板上经常使用陶瓷电容器。

    模拟电源对于数据转换非常重要、因为它会直接影响您的测量性能。对于没有更高 PSRR 的 ADC 器件而言、这一点更明显、因为这是一个旧器件、所以 ADS8506上的 PSRR 抑制仅约为-75dB。 0.1uF 电容器和10uF 电容器的组合可以有效抑制电源上的高频和低频干扰信号。 但是、如果系统中有非常干净的模拟电源、则只能使用一个0.1uF 电容器作为去耦电容器。

    ADS8681 ADC 系列是新一代单通道 ADC 系列、可支持直接双极输入信号、在单个5V 电源上具有更多范围选项、它具有集成模拟前端(AFE)、包括 PGA、性能也更好。  

    12位:  ADS8661 (1.25Msps)和 ADS8665 (500kSPS)

    16位:  ADS8681 (1Msps)、ADS8585 (500kSPS)

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔-圣、

    感谢您对此做出及时响应。 我明白了。

    一个简短的问题。

    当尝试降低模拟电源线的10uF 时、需要将多少 PSRR 作为 LDO 性能?

    请告诉我、您是否已很好地推荐用于模拟电源的器件。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    有一些应用手册可以帮助您很好地理解。 该公式也适用于数据转换器。

    了解线性稳压器中的电源纹波抑制

    简化 LDO PSRR 测量

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DALE-SAN、

    谢谢。 我将在有时间时查看这些文档

    此致、

    Takashi Onawa