This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021:自动模式下的功耗

Guru**** 2838860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957480/adc081c021-power-consumption-in-automatic-mode

器件型号:ADC081C021

在自动模式下、较高转换间隔的功耗是多少? 数据表仅提及最高采样率下的功耗。
对于最低采样率和其他采样率、功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    数据表中提供了有关电流消耗的可用信息。

    采样率和功耗是相关的、采样率越快、功耗越高。  

    在两个顶部的图中,我建议使用右侧图中给出的方程式 Fsample =Tcon*32,以便 根据左图与功耗有关。 在自动模式下、右侧图形中的数据似乎是最大功耗

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cynthia! 感谢您的回答。

    我们无法计算图形上的基本功耗、因为它们不依赖于采样频率。 该图明确表示它"一些物理量"与电源/基准电压之间的关系。

    更改的左上角频率是总线的时钟频率、而不是采样频率。

    不幸的是,这没有正确地解决我的问题。

    我知道、对于较低的采样频率、功耗将降低。 问题是它会降低多少? 我假设电源电流可通过以下公式得出:

    I = I_IDLE + I_CONV

    其中 I_IDLE 将是与模数转换本身无关的电源电流、而是为某些内部电路供电所需的一些背景电流;I_CONV 严格取决于模数转换采样率。 那么、问题是、换句话说:I_IDLE I_conv 的比率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kacper、

    是的、需要使用一些估算值来根据可用信息了解消耗量。  

    数据表提供了与时钟速率和转换速率相关的以下信息、您可以使用该信息。  

    至于空闲电流和转换电流之间的关系、这些关系通常不相关。 器件的空闲电流或工作电流往往保持一致、是电流消耗的一小部分。 大容量电压来自模拟转换操作。 因此、采样率和 VA 通常是最大的因素。  

    此致

    Cynthia