This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:RTD 配置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966224/ads124s08-rtd-configuration

器件型号:ADS124S08

大家好、

我们计划在单个 ADC (ADS124S08)中连接2个 RTD。 ADC 中有12个输入通道。

我们计划建立通用 RTD 测量接口、如基本 RTD 指南(第35页)中所述。

由于我们将连接2 RTD、因此我对前端连接侧不太感到困惑。  

我随函附上一份介绍,其中我已采取若干办法。 请仔细检查一下、并向我提供建议。

e2e.ti.com/.../RTD_5F00_Configuration.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    您的方法1或2将起作用。 请注意、在这两种情况下、您都需要对3线 RTD 情况进行2次测量(RTD 指导手册中从第17页开始进行了说明)。 在方法1中、您可以再使用2个通道将 IDAC 路由到3线 RTD 的底部桥臂、以便使用2个 IDAC 进行3线 RTD 测量

    方法3和4将不起作用、因为如果同时连接了2个 RTD、电流将在 AIN0的结点处分流。 因此、您将无法将 RTD 电压与温度相关联、因为每个 RTD 上的电流将与 RREF 上的电流(或已知的某个倍数)不同。

    方法5和6可以正常工作、但您至少需要另一个连接到 REFP0的输入通道、因为您需要这样做才能测量2线和3线 RTD (REFP0不是测量通道)

    此外、通常在顶部的2个引线之间进行三线 RTD 测量。 例如、在方法1中、您将在 AIN1/AIN2、而不是 AIN2和 AIN3之间进行测量。 如果您要在3线制情况下使用2个 IDAC、这将更加重要。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的澄清。