This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015输入引脚电流

Guru**** 2516070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957013/ads1015-ads1015-input-pin-current

器件型号:ADS1015

大家好、

我的客户正在使用 ADS1015、想知道 AIN0输入电流是否超过10mA 作为数据表限制、会发生什么情况?

它会烧坏 IC 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、  

    正确、如果暴露在10mA 或更高的电流范围内、器件可能会损坏。 我们建议遵循器件运行的绝对最大值

    客户是否看到过流情况?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    是的。 客户发现 PIN 在上述情况下烧坏。

    您是否有此情形的任何故障模式?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    这超出了最大规格、我们没有故障模式。 但是烧毁器件看起来确实是一个合理的结果。

    如果客户希望看到这种情况、则需要添加保护。  

    有一系列有关 TI 高精度实验室:电气过载这一主题的视频  

    视频介绍了常见的保护方法以及可能引入的任何差异  

    此致

    Cynthia