This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096EVM:脚本窗口问题

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965822/dac60096evm-scripting-window-issue

器件型号:DAC60096EVM
主题中讨论的其他器件:DAC60096

您好!

我正在尝试对 DAC60096 EVM 进行编程、但当我按下启动脚本窗口时、它会显示"Python 2.7 is not installed"(未安装 Python 2.7)。 我安装了 python 2.7 (包括空闲)、并从命令提示符中检查是否没有占用端口6640的程序。 我还以管理员身份运行该软件。 我还能做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、这是在 Windows 10机器上吗? 我看到一些应用程序设置导致的问题。  请查看随附的过程。

    e2e.ti.com/.../How-to-fix-python-scripting-tool-in-Windows-10.docx

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我遵循了你的步骤、确实对你有所帮助、非常感谢! 似乎是 Windows 10问题。  

    顺便说一下、是否有任何代码示例可用于控制输出电压? 我在"Scripts"文件夹中看到用于 GUI 的函数脚本、但我想知道如何正确调用这些函数?

    此致、

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    启动 Scripting/IDLE 窗口后、您可以在与 GUI 交互时使用录制和停止按钮来录制宏。  例如、按下 GUI 上的按钮将记录它们与哪个寄存器交互。  您还可以直接与寄存器映射页面交互。  录制完宏后、您可以按停止按钮。  然后、您可以在空闲窗口中保存并重新运行宏。  如果要创建循环或其他函数、还可以使用自己的 python 代码修改宏。  在使用 GUI 完成任务的同时创建宏是最佳的起点。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Paul!