This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101:如果#CS 在 SCLK 的下降沿变为高电平、该怎么办

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957061/adc124s101-what-if-cs-going-high-at-falling-edge-of-sclk

器件型号:ADC124S101

您好!

我将使用只能与 SCLK 时钟下降沿同步更改输出引脚状态的系统来驱动 ADC。 当#CS 变为高电平时、SCLK 不会停止、因为其他器件需要使用相同的时钟进行并行扫描。

现在、数据表指出:

'当 CS 变为高电平时、SCLK 在内部被门控关闭。 如果在 CS 为高电平时 SCLK 在低电平状态停止
CS 的后续下降将生成 SCLK 内部版本的下降沿、从而使 ADC 进入正轨
模式。 这被 ADC 视为 SCLK 的第一个下降边沿。 如果在 SCLK 为高电平时 SCLK 停止、则为 ADC
在 CS 下降沿之后的第一个 SCLK 下降沿上进入跟踪模式。"

如果#CS 和 SCLK 同时变化、会出现什么情况? 当识别到#CS 变为高电平时、它是否不可预测、或者 SCLK 的前一个值(高电平)是否仍然有效?

我们非常感谢您提供的任何提示。

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    如果 CS 和 SCLK 运行相同、这意味着器件同时看到 CS 和 SCLK 的下降沿、此时器件将进入跟踪模式。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的回复。

    是的、对于 CS 的下降沿、数据表以某种方式描述了这种情况(图6、Tcsu 和 Tclh 都等于0.5 Tclk)、很高兴知道这确实是一个合法的情况。

    实际上、我不清楚的是 CS 的上升沿和 SCLK 的下降沿、以及在本例中如何解释数据表中引用的文本。 很抱歉,我没有充分说明这一点。

    您的、Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    我现在明白了。 如果 SCLK 在 CS 上升时改变状态、但上升速率与 CS 相同、那么我将得出结论、当门控关闭时、SLCK 将被视为高电平。 这意味着当 CS 变为低电平时、器件将在 SlCK 的第一个下降沿进入跟踪模式。

    此处引用的文本用于描述器件的内部工作原理、但最终不会对您造成太大影响

    此致

    Cynthia