This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:DDC 精度

Guru**** 2900390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959334/adc32rf45-ddc-accuracy

器件型号:ADC32RF45

在分析从 ADC32RF45转换的 DDC 数据时、我们发现每个样本的 I 和 Q 似乎不能满足 I=A cos()和 Q=A sin ()的高精度、至少不能满足16位、更像是12~13位。  测量是使用锁相信号输入并通过关联 I 和 Q 来消除 A 的影响。 我们的应用旨在测量从 I/Q 到可能的最高精度的幅值 A、因此丢失位会引起我们的关注。  我们猜的是 cos ()和 sin ()的计算(可能是乘法)可能会有截断错误、这些错误在所提供的16位 I/Q 数据中可见。  问题是、是否可以更详细地了解数字算法的这一部分是如何实现的、以便我们可以对其进行建模并理解我们的观察结果?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元:

    实际的转换器是一个14位 ADC。  在复数混合和抽取期间、数据被转换为一个16位字、通常由 JESD 数据转换器中的两个八位位组组成。  因此、我不会期望任何优于14位分辨率的分辨率。  抖动和噪声也会导致一些性能下降。  从 SNR 的角度来看、这些参数会影响 SNR 性能、因此 ENOB 会在10位左右徘徊。  还有抽取滤波器、用于限制抽取带宽。  该滤波器可能会影响正交完整性、具体取决于信号频率偏移和带宽。

    -RJH