This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:针对移位信号的单端解决方案

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS131E08, ADS131M04, ADS131M08, ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960159/ads1120-single-ended-solution-for-shifted-signal

器件型号:

您好 、Buddies! 首先,请原谅我的英语不好。 其次、我需要 使用 ADS1120在单端信号测量方面提供帮助、因为 我已经打破了脑。 简介:
1) 1) ADC ADS1120由5 V 模拟、3.3 V 数字电源供电;
2) 5 V 电流传感器、具有比例输出、2.5偏置输出和小漂移。 例如、2.5V 表示0A、0.5V --50A 和4.5V -+50A;
3) 3)所需的电流频率为50...60Hz、高阶谐波不是很明显
问题:
1)更好的方法:简单地将 AIN(-)偏置一半电源,并使用5V 电源作为参考(进一步- Vsup)。 因此、2.5V 电压下的传感器输出意味着代码0、 4.5V (2/Vsup)*2^15-1和0.5V - (-2/Vsup)*2^15。 此外、我可以使用分压器在 REFP0引脚中获得2V 电源、以获得全范围。
或者、另一种情况是、我可以使用2个运算放大器将单端信号转换为差分信号。 第一个运算放大器应配置为跟随器、第二个配置为具有单位增益的反相。 由于所有运算放大 器都位于一个封装中、因此可能需要漂移和偏移非常相似并被差分 ADC 拒绝。 因此、无需使用昂贵的低偏移运算放大器。 还是否?
2) 2) REFPn 引脚上的滤波器必须与 ADC 输入滤波器类似、以便进行实际比例式测量吗? 此外,通过在 AIN(-)引脚上使用分压器,AIN(+)和 AIN(-)上的滤波器电阻是否匹配很重要。 在另一种情况下、例如、分压器的输出电阻为750欧姆、 AIN (+)的电阻为5.1k、因此我需要添加到 AIN (-)引脚电阻器、接近4.3K、而非6.2K? 实际上、传感器的输出电阻未知、但建议的最小负载为4.7K。
3) 3)我喜欢通过单个 ADC 测量2个换能器:因此、我将采样率设置为2KSPS、并通过内部多路复用器测量简单的开关信号、然后开始转换(在单冲模式下)。 因此、我每通道获得1KSPS -这接近每50Hz 周期20个样本。 计算2个电流之间的相移看起来是否可以接受? (负载为三相电机、但仅测量两相可能足以观察到异常情况)。
尊重!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户650944:

    请延迟技术支持、因为这是美国的假日时间。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户650944:

    欢迎来到 E2E 论坛!  并不完全清楚您的要求和测量中所需的分辨率。  在多路复用器中循环时、可能会出现相位延迟、我不确定这对您的测量有多重要。  也许具有同步采样的器件是更好的选择。  我们拥有用于电源监控的特定器件、例如 ADS131E04 (仅限电流)或 ADS131E08 (电流和电压监控)。  还有专门设计用于计量应用的 ADS131M04和 ADS131M08、但也可用于监控单点应用。

    请参阅我对您以下问题的特定评论。

    此致、

    Bob B

    [引用 user="user6500944"

    器件型号: ADS1120

    您好 、Buddies! 首先,请原谅我的英语不好。 其次、我需要 使用 ADS1120在单端信号测量方面提供帮助、因为 我已经打破了脑。 简介:
    1) 1) ADC ADS1120 由5 V 模拟、3.3 V 数字电源供电;
    2) 5 V 电流传感器、具有比例输出、2.5偏置输出和小漂移。 例如、2.5V 表示0A、0.5V --50A 和4.5V -+50A;
    3) 3)所需的电流频率为50...60Hz、高阶谐波不是很明显
    问题:
    1)更好的方法:简单地将 AIN(-)偏置一半电源,并使用5V 电源作为参考(进一步- Vsup)。 因此、2.5V 电压下的传感器输出意味着代码0、 4.5V (2/Vsup)*2^15-1和0.5V - (-2/Vsup)*2^15。 此外、我可以使用分压器在 REFP0引脚中获得2V 电源、以获得全范围。 [BOB] 您没有说明所用传感器所需的分辨率。  噪声可能是一个因素、但通过使用分压器作为基准、虽然可行、但会出现与初始精度和漂移相关的问题。  为了减少这些问题、您需要使用漂移极低的精密电阻器。 将其中一个 ADC 输入设置为2.5V 有两个用途。  第一个选项允许使用启用的 PGA。  第二个允许使用更多满量程范围的测量。  使用增益为2的5V 外部基准类似于使用增益为1的2.5V。  但是、ADS1120有一些共模输入限制、限制了要测量的实际输入范围。
    或者、另一种情况是、我可以使用2个运算放大器将单端信号转换为差分信号。 第一个运算放大器应配置为跟随器、第二个配置为具有单位增益的反相。 由于所有运算放大 器都位于一个封装中、因此可能需要漂移和偏移非常相似并被差分 ADC 拒绝。 因此、无需使用昂贵的低偏移运算放大器。 还是否? [BOB]如果传感器阻抗非常大、并且 ADS1120需要绕过 PGA、则只需执行此操作。
    2) 2) REFPn 引脚上的滤波器必须与 ADC 输入滤波器类似、以便进行实际比例式测量吗? [BOB]滤波器应该相似、但不需要与 ADS1120完全匹配。  这对于24位或更高精度的 ADC 更重要。  此处的概念是减轻噪声在测量中的影响。 此外,通过在 AIN(-)引脚上使用分压器,AIN(+)和 AIN(-)上的滤波器电阻是否匹配很重要。 在另一种情况下、例如、分压器的输出电阻为750欧姆、 AIN (+)的电阻为5.1k、因此我需要添加到 AIN (-)引脚电阻器、接近4.3K、而非6.2K? 实际上、传感器的输出电阻未知、但建议的最小负载为4.7K。 [BOB]我不确定我是否遵循您的说法。  AIN-上的电阻分压器(如果使用)将设置为特定电压。  AIN+将直接来自传感器。  串联电阻特定于滤波器、不会加载传感器。
    3) 3)我喜欢通过单个 ADC 测量2个换能器:因此、我将采样率设置为2KSPS、并通过内部多路复用器测量简单的开关信号、然后开始转换(在单冲模式下)。 因此、我每通道获得1KSPS -这接近每50Hz 周期20个样本。 计算2个电流之间的相移看起来是否可以接受? (负载为三相电机、但仅测量两相可能足以观察到异常情况)。 [BOB]要监控3个相位、您需要监控所有相位。  可能会检测到第三相位损耗、但在检测到电机之前可能会对其造成损坏。 接下来的最佳课程是同时监控全部3个阶段。
    尊重!

    [/报价]