This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:通信帧

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966113/ads131m04evm-communication-frame

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M04

大家好、团队、

我的客户正在 使用 EVM 评估 ADS131M04。

他们对 ADS131M04的通信帧有疑问。  以下数据长度是否正确?  

RESPONSE=16位、通道0数据=24位、 通道1数据=24位、 通道2数据=24位、 通道3数据=24位、 CRC=16位

->总计:128位

*设置:主机->命令:空,状态-> WLENGTH:24位

根据其评估结果、发送了144位 SCLK。 在128位和144位之间进行推理的原因是什么?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro-San、

    帧中的所有字实际上具有相同的位长度。 这意味着、如果 WLENGTH[1:0]位域中的字长配置为24位、则每个字都将为24位。 这将使您达到6x 24位= 144位。

    响应和 CRC 字采用 MSB 对齐和零填充、以使您获得数据表中"SPI 通信字"部分所述的24位字。

    此致、