This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:时序发生器。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965514/lm98714-timing-generator

器件型号:LM98714

您好、Morita-San、

我的客户想要了解计时发生器。

在 INCLK 条件下:15MHz、SH_R:外部 SH_R 输入、
如下图所示、他们希望将 AFE 引脚 CLK1、CLK2和 CLK4的输出分配给 PIX1、MODE 和 LAMPR、以输出脉冲信号。



此图中显示的时序将在以下寄存器中设置。
您能否告诉我该寄存器设置是否正确或是否有另一个良好的寄存器设置?
然后、请告诉我需要为"X"部分输入什么内容?

・第[0]页、地址[0 0000]、主配置0[1111 0001]
・第[0]页、地址[0 0001]、主配置1[0010 0100]
・第[2]页、地址[0 0000]、SH 模式[0000 0000]
・第[2]页、地址[0 0010]、PIX1/2控制[1001 0000]
・第[2]页、地址[0 0110]、线路钳位启用[0000 0000]
・第[3]页、地址[0 0000]、输出映射 CLK1/CLK2[0001 1110]
・第[3]页、地址[0 0001]、输出映射 CLK3/CLK4[0000 1001]
・第[3]页、地址[0 0101]、照明模式[0000 0000]
・第[3]页、地址[0 0110]、第1行灯选择[0001 0000]
・第[3]页、地址[0 0110]、MSB[0000 XXXX]上的 LAMPR
・第[3]页、地址[0 0110]、LSB[XXXX XXXX]上的 LAMPR
・第[3]页、地址[0 0110]、LAMPR 关闭 MSB[XXXX XXXX]
・第[3]页、地址[0 0110]、LAMPR 关闭 LSB[XXXX XXXX]
MSB[0000 XXXX]上的・第[4]页、地址[0 0000]、模式
・第[4]页、地址[0 0001]、LSB[XXXX XXXX]上的模式
・第[4]页、地址[0 0010]、模式关闭 MSB[XXXX XXXX]
・第[4]页、地址[0 0011]、模式关闭 LSB[XXXX XXXX]

◆日语问题
e2e.ti.com/.../Question-in-JAPANESE.xlsx


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在12月22日前调查您的问题和反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAMPR 可用于 LED 控制。 如果仅使用一个 LAMPR、并且每条线都是相同的模式、则可以使用1线模式、如图31所示。

    如果未使用“MODE”,请不要在任何 CLKX 上分配“MODE”。 (例如、CLK2可用于模式:Page3 Add=0x00000、1110=模式。 请勿设置1110)。 然后可以跳过 MSB/LSB 等上的模式。

    有关与客户需要的寄存器设置相匹配的详细信息、请参阅第70页至第86页。 TI 让每位客户在工作台上试用。

     

    此致

    Shinya