This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:60Hz 交流功率测量的 A、E 和 M 之间的差异

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958864/ads131e04-differences-between-a-e-and-m-for-60hz-ac-power-measurements

器件型号:ADS131E04

您好!

我浏览了所有三种类型的数据表、并想知道哪种 ADC 最适合在60Hz 下测量交流电源(120-347VAC、分压)。 拥有 PGA 并不是我的大问题、因为我将通过前置放大器传输所有信号。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    本帖子中的初始答复 强调了一些关键性能差异。 此外、接口和数据速率也可能决定您最终使用的器件设计。 ADS131A0x 和 ADS131M0x 系列目前都用于通过交流分压器输入或 CT、Rogowski 线圈或分流电流输入直接输入进行功率测量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完美的,谢谢! "E"系列是否只是较旧的芯片? 这似乎也可用于60Hz 交流电压测量。 这三个器件之间的采样率差异以及接口和 PGA 在我的应用中并不十分重要。

    此外:我注意到、这些器件可以在单端或差分配置下运行。 是否可以读取相对于 GND 的"Vin、Negative (输入电压、负值)"? 我知道标准是将"Vin、Positive (输入电压、正电压)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    是的、E 系列于2012年首次发布、但它仍然是用于交流电压测量的合适器件(有关电源监控应用、请参阅第10.1.4节)。

    我不知道你在这里是什么意思。 绝对输入电压必须始终保持在模拟电源内。 具有负电荷泵(A 和 M 系列)的器件例外。 无论采用哪种方法、每个 ADC 通道都始终转换 INxP - INxN、因此您可以根据需要反转转换结果的极性。 如果您的意思是其他的话、请告诉我

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉、您对我的问题回答得非常好。 我很想查看 ADS131变体(E、M 或 A)中是否有任何一个能够读取其中一个 Vin 输入和 GND 之间的电压(例如:VIN_p = 3V、Vin_n =2V、除了 Vin_p - Vin_n = 1V 之外读取'2V'或'3V')。 根据您的说法、这是不可能的、因为所有3个都始终读取 Vin_p 和 Vin_n 之间的差异 我只是想了解其中的任何一种在单端和双极配置下都能正常工作。   

    感谢您的帮助!