This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:C 头文件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965636/afe5832lp-c-header-files

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:TX7332AFE5832

AFE5832LP 和 TX7332芯片的 C 头文件是否可以共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ihor、

    感谢您使用 TI 芯片!

    AFE 和 TX 是模拟芯片。 我们没有 C 头文件。 这些芯片通常由 FPGA 通过 SPI 接口进行控制。 我们不知道需要标准 C 头文件。  

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小春

    感谢您的澄清。 我已经为 TX7332创建了头文件、并将为 AFE5832创建头文件。 对于我来说、无论您使用 FPGA 或微处理器、这都是正确的方法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ihor、  

    好的、您已经解决了这个问题。  

    谢谢! 新年快乐!