This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找器件建议

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS1220, ADS122C04, ADS1219, ADS8691, ADS8910B, ADS9110, ADS1252, ADS1235, ADS1261, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959456/looking-for-device-recommendations

主题中讨论的其他器件:ADS122U04、 ADS1220、 ADS122C04、 ADS1219、 ADS8691、 ADS8910B、 ADS9110、 ADS1252、 ADS1235、 ADS1261、 ADS1260

大家好、

我的客户正在寻找两个 ADC。
您能否推荐合适的解决方案?

  • 单通道,1k SPS,18.24位,连续同步(SAR 或采用 SingleShot 的 DeltaSigma)
  •   具有 QuadSPI 的单通道、1M SPS、18位 SAR ADC

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    单通道,1k SPS,18.24位,连续同步(SAR 或采用 SingleShot 的 DeltaSigma)
    我建议查看 ADS1219、ADS1220、ADS122U04或 ADS122C04。

      具有 QuadSPI 的单通道、1M SPS、18位 SAR ADC
    我建议查看 ADS8910B、ADS9110或 ADS8691。

    请告知我们是否有任何其他应用要求或详细信息、我们可以尝试进一步缩小器件选择范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢这些建议!

    遗憾的是、这些器件的无噪声分辨率不足以满足客户需求。
    对于目前使用 ADS1252的1-20kHz 应用、现在他们正在寻找一款更新的器件。

    它们在1kHz 时至少需要25位无噪声分辨率(2V 基准和增益1)。

    您能想到比 ADS1252更新、更好的解决方案吗?

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如果噪声性能是关键因素、则 ADS1261 / ADS1260 / ADS1235系列器件是我们噪声最低的 Δ-Σ ADC。

    ADS1260和 ADS1235是成本较低的器件、是 ADS1261特性的一部分。