This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688命令顺序

Guru**** 2531970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953585/ads8688-ads8688-command-order

器件型号:ADS8688



幸会。 请告诉我。

ADS8688不工作。

我使用的是 ADS8688。 命令是 follows.no 问题?
数据以32位的形式发送。

[1] 0x8500

↓μ A

[2] 0xc000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6482702:

    命令0x8500用于复位 ADC、它不会选择任何通道来进行有效转换。 请使用其他命令、例如0xC000来选择通道0进行转换。

    如果仍然无法正常工作、请

    1. 检查 REFIO 和 REFCAP 引脚上的电压是否为4.096V
    2. 提供使用示波器捕获的/CS、SCLK、SDI 和 SDO 的时序图
    3. 提供要检查的原理图。

    谢谢、此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Dale Li"]

    您好、user6482702:

    命令0x8500用于复位 ADC、它不会选择任何通道来进行有效转换。 请使用其他命令、例如0xC000来选择通道0进行转换。

    如果仍然无法正常工作、请

    1. 检查 REFIO 和 REFCAP 引脚上的电压是否为4.096V
    2. 提供使用示波器捕获的/CS、SCLK、SDI 和 SDO 的时序图
    3. 提供要检查的原理图。

    谢谢、此致、

    戴尔

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢你的答复。

    绿色:sclok

    蓝色:cs

    红色:SDI

    黄色:SDO

    粘贴下面的示波器图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了 REF 引脚上的电压? 您能否提供您的计划?

    请使用 CPOL=0、CPHA=1进行 SPI 配置、然后再次检查。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    它将是一个电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不管用。
    该命令是否应仅发送0xc000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    REF 引脚上的电压为4.096V。

    我以前输入5V 电压。 尖端是否会断裂?

    不管用。
    该命令是否应仅发送0xc000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6482702:

    您将/RST/RD 引脚2连接到 DGND 并且 ADC 处于断电状态、这是 ADC 没有任何反应的关键原因。 该引脚可通过上拉电阻器连接到 DVDD。

    原理图中的其他问题:

    由于只有一个 ADC、因此 DAISY 引脚3应连接到 DGND。

    2、DGND 和 AGND 应共用同一实心接地层、您的原理图中未发现它们之间存在任何连接。

    建议在每个 ADC 的输入端使用 RC 滤波器、串联电阻器可以限制电流并保护 ADC。 请参阅 EVM 用户指南

    4、不应共享10uF 电容 CC019、REFIO 和 REFCAP 需要为每个引脚配备专用电容。 此外、陶瓷电容器也非常适合它们。

    0xC000是 CH0上用于数据转换的正确命令、但您需要多16个 SPI 时钟来检索同一帧中的数据。

    5V 绝对不在正常基准范围内(数据表中指定了4.046~4.146)。 在原理图中、您通过将/REFSEL 接地来使用内部基准、这很好。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 修复后、它可以正常工作。

    但是、只能对0-2.5V 电压进行采样。
    我想采样±2.5V。
    我是否需要以编程方式发送命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6482702:

    对延迟回复表示歉意。 是的、您必须对范围选择寄存器进行编程 、以更改通道的输入范围。 请检查 P46中写入操作的命令格式信息以及 ADS8688数据表中 P51中的范围选择寄存器说明。 默认输入范围为+/-2.5Vref (+/-10.24V)、如果预计范围为0.625Vref (+/-2.5)、则应将0x02写入相应的范围选择寄存器。

    此致、

    戴尔