This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7851:能否使用与数据表中指定的2.5V 不同的 VCM

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965377/ads7851-can-i-use-a-different-vcm-than-the-2-5v-specified-in-the-datasheet

器件型号:ADS7851

您好!  

我使用的是 ADS7851、并注意到数据表中的最大输入为2* Vref 或 AVdd。 然后、我注意到 VCM 的规格非常严格、大约为2.5V。 如果我需要使我的共模电压为3.3V (或2.5V 以外的其他电压)、只要我不超过输入电压范围限制、我是否能够使用此器件? 我看到内部基准电压设置为2.5V、这是否是限制因素、与其他 VCM 一样、那么您会减小满量程范围?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    为了符合数据表规格、共模输入电压必须为2.5V+/-0.1V。

    如果输入超出共模范围、INL、增益、THD 和其他规格将降级。  我不确定本部分的规格究竟降级了多少、但我看到其他14-16b ADC 在不符合此规格的情况下表现更接近8b ADC 级别。

    使用全差分放大器驱动输入、与图45类似、将输入共模转换为 ADC 所需的正确2.5V 输出共模。  ADS7851EVM 用户指南包括原理图、可复制这些原理图以获得数据表结果。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau217a/sbau217a.pdf?ts=1608562530071&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS7851

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用