This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:配置问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958957/lm98620-configuration-questions

器件型号:LM98620

大家好、团队、

是否可以写入保留地址(例如3E)? 如果我写它、您是否会有任何故障风险?

当 SENB 设置为"H"时、即使输入了 SCLK 或 SDI 信号、您是否认为不会进行写操作、也不会发生故障?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    您是否有任何原因想要写入保留寄存器? 如果你这样做应该是可以的、但我不想知道为什么你需要这么做。

    是根据数据表"当 SEN 为高电平时、AFE 将接受相对于 SCLK 和 SDI 的高电平或低电平。"

    谢谢、

    Aaron   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    我的客户正在尝试设计一个新的电路板、而不会更改先前电路板的 I/F。 AFE 的串行接口信号与 FPGA 共享、因此客户需要检查保留的寄存器内容。

    感谢您的支持。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    我预计不会出现问题。 通常、不能写入保留的寄存器。

    谢谢、

    Aaron