This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:GPIO 引脚

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959377/ads1148-gpio-pin

器件型号:ADS1148

大家好、

我的客户考虑使用 ADS1148并为 AVSS 提供-2.5V 电压、为 AVDD 提供2.5V 电压。

1)
如果他使用 GPIO 引脚 作为通用数字输出、 我相信在 这种情况下、GPIO 引脚输出2.5V (AVDD)或-2.5V (AVSS)。  
我的理解是否正确?



2)
他希望将 GPIO (通用数字输出)连接到逻辑器件。
但是、如果1)的答案是肯定的、则没有能够输入-2.5V 的逻辑器件。
您是否有满足要求的想法?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    您能否提供有关客户希望使用 ADS1148 GPIO 引脚控制什么的更多详细信息? 您是否有要分享的原理图? 这可能有助于为客户的应用提出具体建议。

    通常、为了使用 ADS1148上的 GPIO 引脚控制外部逻辑、您需要将逻辑参考 AVDD 和 AVSS、而不是 DVDD。 例如、如果您想要控制外部多路复用器、而不是将多路复用器电源连接到5V 和 GND、则分别连接到+2.5和-2.5。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan - San、

    感谢您的支持。  我知道。

    >您能否提供有关客户希望使用 ADS1148 GPIO 引脚控制的内容的更多详细信息?
    我听说它是"逻辑 IC"、但没有听到更多的声音。
    如果 我们需要您的进一步支持、请让我再次发帖。

    此致、
    雅丽塔