This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:超范围检测

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958431/ads131e06-overrange-detection

器件型号:ADS131E06

您好!

我使用的是配置为4V 内部基准电压的 ADS131E06转换器、它由+-2.5V 电源供电。 输入信号通常在与 VSS 对称的+-4V 差分电压之间。

有时我会得到奇怪的读数、不知道为什么。

我使用通道0、它为我提供了针对数千个样本的07 ff 读数=>信号超出范围。 状态字为 c0 00 e0。

例如、正常样本看起来像0A 1e CB、状态字 c0 00 e0 (无拼写错误!!!)。

我所期望的是什么:状态字的不同值、因为 ADC 的通道0在第二个示例中没有过载、在第一个采样中没有过载。

是否有任何设置? 我在本文中读出、默认情况下、故障发生器的限值设置为95%和5%。

另一个问题:当我对与 VSS 对称的交流信号进行采样时、会导致我使用+/- 2.5V 电源、信号小于过 VSS 电平附近输入范围的5%。 在这种情况下是否触发比较器?

或者、p 输入与+Vref 进行比较、n 输入与-Vref 进行比较仅用于检测共模元件超出范围的信号吗?

此时、我获得了数十万正确的读数、但 ADC 突然饱和。 我测量来自不同源(不同 PCB 上的不同输入级)的3个信号、如果问题发生、所有三个通道都会给出错误的读数(饱和、但状态信息良好)。

我必须切换信号的极性、在测量反向信号后、通道将在08 00 00饱和。 看起来是超出范围且 ADC 工作正常的信号。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、您好!

    感谢您的发帖。

    您能否说明输入信号的共模电压是多少? 您提到过它在 VSS 周围是对称的(-2.5V?)。 但是、对于双极电源、输入信号共模电压应接近0V (GND)、以便信号在绝对输入电压范围(AVSS 至 AVDD)内对称地高于/低于接地。

    输入超范围比较器会查看每个引脚上相对于电源(AVDD 和 AVSS)的绝对电压。 这些比较器不考虑器件中的差分电压。 除了相对阈值电压之外、没有其他可配置的器件。

    您的测量中使用了什么 PGA 增益设置? 差分输入电压限值为+/-VREF/Gain. 在该电压之外、您将看到 ADC 通道的+FS 和-FS 代码读数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    AVss =-2.5V

    AVDD = 2.5V

    VRefN =-2.5V

    信号与 AGND 对称、AGND 是+2.5V 和-2.5V 的 MIS。

    测得的差分电压正常。

    带有外部信号的通道的溢出位为0。

    带有内部测试信号的通道的正溢出位为0。

    具有内部测试信号的通道的负溢出位主要为1、有时为0。

    测试信号:

    通道1:短路、提供~-2mV 电压

    通道2:VDD、提供~ 3.29V (标称3V3电源。

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    感谢您的更新。

    输入超范围比较器是默认 MUX[2:0]信号路径的一部分。 这将对应于图16的左侧、但未显示超范围比较器本身。 当 MUX[2:0]针对内部测试信号设置为101时、或当 MUX[2:0]= 001针对内部短路时、这些超范围比较器以及 INxP 和 INxN 引脚与 PGA 断开连接。 这意味着它们将悬空、并且其结果可以忽略。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    好的、这就是答案。

    但是:把喜剧演员留在 Fig. 16.也许有人可以更新文档吗?

    此外、当测试信号连接到 ADC 时、设置两个溢出位以告诉用户"嘿、这不是真实的信号!"、这将是一个很好的功能。 用户会知道、内部信号不应过驱动 ADC。

    让信号悬空是一个好主意、不是吗?

    此致

    Gerhard