This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:随 EVM 提供的传感器板

Guru**** 2779265 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400SPO2EVM, AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959101/afe4400spo2evm-sensor-board-provided-with-the-evm

器件型号:AFE4400SPO2EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4403EVM

您好!

我将为您的 AFE 模型之一购买 EVM。 我想购买 AFE4400SPO2EVM、但似乎没有随附传感器板。 在 comprison 中、AFE4403EVM 具有两个传感器板、一个带有来自 OSRAM 的 SFH7050、另一个来自 NRJ。

 是否也可以将 AFE4400SPO2EVM 与这两个传感器板一起使用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    AFE4400SPO2EVM 随附了指夹脉冲 ox 传感器电缆。

    遗憾的是、无法通过2个传感器板(来自 OSRAM 和 NJR)获取 AFE4400SPO2EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的回答。

    我是否可以订购传感器板? 它们是否与 AFE4400SPO2EVM 兼容?

    此致、

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    这些传感器板不单独销售。

    它们与 AFE4400SPO2EVM 兼容。