This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339:基准驱动器电路表达式

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8339, OPA333, OPA388, THS4281, OPA350, DAC8552, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957301/ads8339-reference-driver-circuit-expressions

器件型号:ADS8339
主题中讨论的其他器件: OPA333OPA388THS4281OPA350REF5045DAC8552TINA-TI

大家好、

我目前正在为模拟前端设计 ECG 采集测试台。 选择的 ADC 是 ADS8339、用于对 ECG AFE 的输出电压进行采样。

我想整合数据表中建议的基准驱动器电路、但我找不到电路表达式。

我不是很了解电路的行为。 PSpice AC 仿真显示、该电路充当具有低 Q 的低通滤波器

我使用 KCL 获取的电路表达式表明、如果我计算不正确或缺少任何东西、电路具有三个极点和一个零。

该电路还会提醒我非反相积分器/直流伺服、但我不确定它是否表现出这种行为。

您能为电路表达式提供帮助吗? 我需要知道电路的行为、截止频率、Q 因子以及积分器时间常数(如果适用)。

由于应用是 ECG、截止频率必须低于(低于1Hz)其当前值(约为17Hz)。

是否可以将 OPA333替换为 OPA388、将 THS4281替换为 OPA350?

将1k Ω 电阻器替换为10k Ω 电阻器会怎么样?

随附数据表中的电路原理图。

PS:

论坛管理员/审阅者的消息

我以前发布过(或尝试过发布)类似主题、如果未批准、请删除之前的主题。

此致、

Daniel Almeida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    ADS8339上的基准输入是一个开关电容器、在转换过程中需要快速动态电流再充电。  这不仅需要一个大型电荷库(10uF 电容)、还需要一个高带宽放大器来为该电流提供再供应。  大多数高速放大器可以满足此要求、但它们通常没有良好的直流规格。  在本例中、我们使用复合放大器拓扑、其中低速、低失调电压放大器(OPA333)提供直流精度、高速放大器(THS4281)提供高速动态电荷。

    从噪声的角度来看、您可以将其视为一个简单的 RC 滤波器(10k、1uF)来滤除基准噪声、复合放大器只提供增益=1缓冲器来驱动 ADC 输入。

    REF60xx 是包含内部缓冲器的新基准系列、可直接驱动基准输入。  这通常是首选方法、可降低电路板复杂性并减少组件数量。

    https://www.ti.com/product/REF6045

    如果对复合基准缓冲器的更多详细信息感兴趣、请查看此参考设计。

    https://www.ti.com/tool/TIPD112

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu012c/tidu012c.pdf

    此致、

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢你的帮助。

    我目前拥有 OPA350运算放大 器、不久我将订购一些 OPA388、为了降低项目成本、我已经拥有 REF5045、这种解决方案似乎更可取。

    是否可以为 ADS8339和 DAC8552使用相同的基准驱动器? 在每个输入端使用单独的10uF|0.1uF 电容器?

    此致、

    Daniel Almeida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    OPA350和 OPA388应该运行良好、但可能需要对 RC 值进行一些调整以实现良好的环路响应。

    由于 DAC8552基准输入是一个开关电阻器网络、因此驱动起来会更容易、因此同一个缓冲器也可以正常工作。  ADS8339上的基准输入引脚将由于开关电容器而产生相当大的噪声。  该引脚应具有专用基准缓冲器、并且不应直接连接到任何其他数据转换器以避免噪声耦合。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢你的帮助。

    以下哪一种替代方案可提供最佳的噪声性能? 所有选项都考虑 DAC 输入引脚附近的10uF|100nF。

    - REF5045直接驱动 DAC 基准输入引脚

    - REF5045连接到驱动 DAC 基准输入引脚的电压缓冲运算放大器的输入端

    -一阶有源 低通 RC 滤波器连接到 REF5045、通过一个驱动 DAC 基准的运算放大器实现

    -二阶 Sallen-Key 低通滤波器巴特沃斯滤波 REF5045、提供 DAC 的基准电压

    对于建议的基准驱动器 ADS8339、似乎已足够、也许我想降低其截止频率。 我需要运行更多的仿真来检查稳定性。

    在所有电阻器设置为10kOhm、所有电容器设置为1uF 的情况下、Q 因数很高、并且在滚降之前出现峰值、但仿真显示电路是稳定的。

    如果两个转换器具有单独的缓冲器、则可以使用相同的 REF5045 IC。 对吧?

    注:

    我将使用 OPA388 + OPA350替换建议的运算放大器。

    缓冲电路(Zobel 网络)的组件值修改为2.2uF + 10欧姆、以提高稳定性。  

    此致、

    Daniel Almeida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    REF5045可能能够直接驱动 ADS8339基准输入、尤其是在采样率较低的情况下。  我们尚未对此进行测试、但在设计电路板以测试此选项时、您可能需要添加一个0欧姆跳线选项。

    为了实现最低噪声性能、您可以在极低截止频率下向 REF5045的输出添加单极 RC 滤波器。  这将降低基准噪声并提供最佳性能。  在本例中、您将需要使用基准缓冲器。 但是、我认为这可能是最佳选择、因为您需要 ADC 和 DAC 的基准。

    是的、在本例中、您可以使用单个 REF5045和两个缓冲器、一个用于 DAC、另一个用于 ADC。

    此外、如果您可以容忍 OPA350的失调电压(这将影响 DAC 和 ADC 的增益精度)、那么您可以在简单的缓冲器配置中使用 OPA350、通过0.22欧姆的串联电阻(用于稳定性)驱动10uF 至22uF 的输出电容器。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢你的帮助。

    我将按照您的建议、在基准的输出端合并一阶滤波器、并为 ADC 和 DAC IC 提供单独的缓冲器。 哪种运算放大器可以更好地充当缓冲器、具有更低噪声、偏移和漂移的 OPA388或具有更高带宽和输出电流的 OPA350?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果要将单个放大器用作缓冲器、则需要使用 OPA350来驱动 ADS8339的基准输入。  OPA388不能直接驱动开关电容器负载并显示良好的结果。  如果 OPA350的直流规格不够好(将导致 ADC 中出现额外的增益误差)、则可以使用复合放大器方法、其中 OPA388提供直流精度、OPA350驱动负载。

    此致、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的帮助、

    我已经运行了一些仿真来检查相位裕度、我必须将 RC 缓冲器值更改为10欧姆+ 1nF。 我还添加了一个与输出串联的10欧姆电阻器、我不确定转换器(ADC 和 DAC)的基准引脚上是否必须使用10 uF||0.1uF、因为它前面有一个缓冲器驱动器和 RC 滤波器。

    仿真显示相位裕度远高于70度、并且没有明显的峰值。

    您能否为我提供有关两个器件输入引脚阻抗的信息? DAC8552基准输入阻抗可通过电阻器(来自电阻器串)建模。 至于 ADS8339输入阻抗、我真的不知道、您是否可以向我提供 RC 值、当然、如果它不是机密信息。 我想确保电路不会振荡。

    [引用用户="Keith Nichola"]

    Daniel、您好!

    如果要将单个放大器用作缓冲器、则需要使用 OPA350来驱动 ADS8339的基准输入。  OPA388不能直接驱动开关电容器负载并显示良好的结果。  如果 OPA350的直流规格不够好(将导致 ADC 中出现额外的增益误差)、则可以使用复合放大器方法、其中 OPA388提供直流精度、OPA350驱动负载。

    此致、

    Keith

    [/报价]

    我认为 OPA350在这方面具有良好的性能、如 www.ti.com/.../tidu012c.pdf 中所述、复合放大器的性能会更好、但需要更大的组件数量并略微增加系统复杂性。

    PS:

    我将使用 Middlebrook R. D.中"反馈系统中环路增益的测量"中描述的技术测量增益裕度和相位裕度。 J. Electronics、vol 38、no. 4、pp. 485-512、1975。

    我不确定这是不是最精确的技术、 但是在 TINA 中工作的唯一一个、它需要后处理器、引入表达式((I3 (s)/I4 (s))*(-X (s)/Y (s)-1)/((I3 (s)/I4 (s))+(-X (s)/Y (s)+2)))))、必须在 VG1中定义为新的输入曲线、并且只能在输入曲线创建后作为输入曲线、并且必须在 VG1中定义为输入曲线。

    我将使用中的宏模型

    TINA 中包含的模型在噪声和交流性能方面不是很精确。

    e2e.ti.com/.../Converter-Noise-Filter-_2D00_-stability.TSC

    e2e.ti.com/.../Converter-Noise-Filter.TSC

    感谢您的关注

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    ADS8339基准引脚的输入是一个开关电容器、大约等于输入电容的1/4或15pF。  平均输入电流取决于采样率、当以4V 基准电压以250kSPS 运行时、额定输入电流为75uA。  该电流将随采样率呈线性变化;在50ksps 时、平均电流将接近15uA。

    该电流将在10欧姆串联电阻器上产生压降。  在250kSPS 时、这将大约为750uV、从而产生增益误差。

    您可以将22uF 电容器与0.22 Ω 串联电阻器配合使用、并且仍然获得大约80deg 的相位裕度。  这也将消除增益误差。

    DAC8552是一个电阻器串、输入电阻指定为62kOhm。  将会出现小毛刺脉冲、类似的输入缓冲器应可轻松驱动该输入。

    有关稳定性分析以及如何使用 TINA-TI 的更多信息、请参阅 TI 高精度实验室-运算放大器第10.3节。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-spice-simulation

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢你的帮助。 这种稳定性评估方法更简单、容易得多。

    驱动器的输出/ADC 的输入是否需要存在电容? 在原理图中、您将电容器 C3连接在输出端、电路中是否有必要、或者它仅用于演示驱动(大)电容负载时的运算放大器稳定性?

    DAC8552无需滤波电容即可直接驱动、对吧? 假设它是一个电阻器串。 您提到的干扰与分压器输出之间的切换有关? DAC 的驱动器是否也需要缓冲器电路? 它的输入不会出现大电容、对吧?

    此致、

    Daniel Almeida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果初级电容器 CL (22uF)可以直接放置在 ADC 旁边的基准引脚上、则无需额外的0.1uF 电容器 C3。  该电路借助该附加电容器实现稳定、并有助于应对开关电容器基准引脚产生的快速负载瞬变。

    查看 DAC8552EVM 用户指南。  基准引脚直接由没有电容的缓冲器输出驱动、因此无需额外的电容器即可获得良好的结果。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau172a/slau172a.pdf

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我认为100nF 电容器不会在输出端引入过多的相移、并且在较高频率下实际上可能表现出更好的行为、因此可以将其包括在内。

    我在 TINA 中运行了一些仿真、以使用 OPA350评估基准驱动器稳定性。 目前 、我所在大学的库存中没有超过2.2uF 的非极化(非电解)电容器、 我也不确定电阻器是否低于1欧姆。 如果我们仅订购无源组件、我们会增加项目成本、因为远期和处理成本比组件本身高大约10倍。

    我不知道我是否可以用2.2uF 非极化(聚酯)和1欧姆电阻代替220m 欧姆代替22uF。 还是最好将10uF 的电解电容器与1欧姆电阻器串联?  

    由于电路用于 ECG 应用、ADC 的采样频率设置为1kHz。

    ADS8339参考驱动器(v3)- C2为聚酯、C4为陶瓷。

    驱动器 v3的相位裕度超过55。

    ADS8339参考驱动器(v4)- C2是电解电容器、C4是陶瓷电容器。

    驱动器 v4的相补角超过57度。

    ADS8339参考驱动器(v5)- C2为聚酯、C4为陶瓷。

    驱动器 v5的相补角约为71度。 稳定性得到保证。

    e2e.ti.com/.../Converter-Noise-Filter-_2D00_-stability-_2800_v3_2900_.TSC

    e2e.ti.com/.../Converter-Noise-Filter-_2D00_-stability-_2800_v4_2900_.TSC

    e2e.ti.com/.../Converter-Noise-Filter-_2D00_-stability-_2800_v5_2900_.TSC

    当然、最好的解决方案是 v5电路、问题是增加的成本、v3或 v4是可接受的选项吗? 如果是、哪一个更好?

    PS:即使没有库存、也可以在零售商店购买0.22 Ω 电阻器、其成本应尽可能低。 电容器更复杂、零售商店只销售10 μ F 以上的电解电容器、我可能能够以可接受的价格获得10 μ F 聚酯电容器、它是否适合应用? 可能是10 μ F (聚酯)+ 0.22欧姆与0.1nF (陶瓷)驱动器 v5并联、这是可接受的解决方案吗? 我认为电解电容器对于较高的频率并不是很好、可能会降低电路的响应、并减小相位裕度。 在当地商店和我大学的库存中、陶瓷电容器的最高电容约为1uF (最大值)、聚酯电容器的最高电容约为10uF (最大值)、高于这些值时、所有电容器均为极化电解电容器。

    此致、

    Daniel Almeida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以使用电解电容器、无需添加额外的串联电阻器。  这些仅适用于低 ESR 陶瓷电容器。  只需查看电容器的数据表、并确认 ESR 在0.25 Ω 至1 Ω 范围内、即可获得最佳性能。  然后、您可以根据 ESR 规格进行仿真以确认相位裕度。

    此外、由于您仅以1ksps 运行、因此您可以使用 REF5045直接驱动 ADC 输入。  需要使用缓冲器来支持更高的数据速率。  内部 REF5045缓冲器、在16b 时支持大约100ksps。

    必须使用更大的电容器来提供基准负载电流。  您可以尝试使用2.2uF 的电容、但我想您会看到更高的噪声。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您澄清我的问题。

    我需要两个基准驱动器、一个用于 DAC、另一个用于 ADC、由于 RC 低通滤波器、DAC 驱动器是必需的、该驱动器的输出端不需要电容器。

    ADC 基准驱动器的输出端具有一个低 ESR 铝制电容、电阻值约为0.1欧姆至1.5欧姆。 我已决定从输出端移除100nF 电容器、因为如果 ESR 更高、它会导致不稳定。 仿真显示电路稳定、ESR 为1欧姆时的相位裕度超过86度。  

    您认为该电路足够吗?

    e2e.ti.com/.../Converter-Noise-Filter-_2800_v6_2900_.TSC

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    除了一个例外、该电路应该运行良好。  REF5045的输出需要一个直接从引脚6接地的输出电容器。  ESR 必须小于1.5 Ω、电容应在1uF 至50uF 范围内。  低 ESR 电解电容器或陶瓷电容器将起作用。

    请注意、我们将在本周剩余时间休假。  如果您还有任何其他问题、我将在下星期一之前回答。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您花费的所有时间和帮助。

    我将在 REF5045的输出端添加一个低 ESR 电容器、该电容器应为薄膜电容器或电解电容器、因为我们的陶瓷电容器不足220nF。

    享受您的假期、快乐的假期!

    此致、

    Daniel