This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:他们在 ADC32RF45中的任何寄存器是否知道 SYSREF 相对于器件是正确的?

Guru**** 2893950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963906/adc32rf45-is-their-any-register-in-adc32rf45-to-know-sysref-to-device-is-proper-or-not

器件型号:ADC32RF45

我无法读取数字组寄存器、但我能够读取模拟组寄存器。 我使用 ADC32RF45IRMP 和 Xilinx Ultrascale+ SOC 定制了硬件。 并且我配置了 ADC 旁路模式-8224 fs=2500MHz、sysref=2.44140625并且我使用的是通道速率为12.5gbps 的 jesd204b IP (JESD 参考时钟为312.5Mhz)。  

当我在硬件中进行探测时、SYSREF 和 ADC FS 时钟都正常。 请尽快支持并解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ravindra, 没有 SYSREF 检测器寄存器可以读取,以确定 ADC 是否接收到 SYSREF。 但是、我已经验证了我发送给您的 ADC32RF45EVM 同事的配置文件。 因此我不会想到会有什么问题。 您是否在配置完成时发送连续 SYSREF? 您能否发送您无法读取的确切寄存器? 我可以在 EVM 上再次检查它们、以确保正确无误。 您是否有可在其上进行验证的 EVM? 此致 、Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Varma、

    我为 ADC 提供了连续 SYSREF、但仍然无法正确读取寄存器。 我没有 ADC EVM。 我需要使用 ADC EVM 板1周来测试 JESD、我们很喜欢 ADC 启动。

    请在可返回的容器上提供一周的 ADC EVB。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindra、

    我正在与当地销售团队核实我们如何帮助处理此请求。 我会在收到他们的回复后尽快回复您。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Varma、  

    如果 TI 销售团队提供该电路板、我将为我提供大量帮助来执行定制电路板调试。  

    此致、

    Ravindra Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ravindra Reddy、

    销售团队表示、他们无法帮助解决此请求、因为德州仪器(TI)没有用于 EVM 的借用设备。  

    此致、

    Vijay

    程序