This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:对于 ADC 输入端的采样数据、我希望使用更高的采样率、例如每秒64k 次采样设置

Guru**** 2510635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959181/ads131a04evm-i-want-to-use-a-higher-sample-rate-like-the-64k-samples-per-second-setting-for-sampling-data-on-the-input-of-the-adc

器件型号:ADS131A04EVM

您好!

使用较高的采样率时遇到问题、例如64k SPS。 使用64k SPS 设置进行采样时、LED D2或 D1会熄灭、或者控制台显示缺少采样。 是否有方法可以单向或双向使用64k SPS 设置?

此致、

Sebahaddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebahaddin、

    感谢您的发帖。

    您能否共享此错误消息的屏幕截图? 此外、数据在收集后看起来是什么样的? 请分享一些示例、说明缺失的样本。

    我相信您可以忽略 D1和 D2 LED。 根据原理图、这些对应于 MCU 上的一组未使用的 GPIO 引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在控制台中、将数据速率更改为64k SPS 时收到此消息:   

    当我尝试使用该器件进行采样以获得大约100k 的样本时、它不会在任何 ADC 输入上进行采样。 选择64k SPS 设置后、D1熄灭、无法再向器件发送任何命令。

    此致、

    Sebahaddin