This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:在 Δ-Σ 评估软件中、您需要什么 Vref

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959433/ads131a04evm-in-the-delta-sigma-evaluation-software-what-vref-do-you-need

器件型号:ADS131A04EVM

我一直使用 Vref= 2.5V、但我不确定它是否正确使用。 从代码到电压输出的转换也是:代码*(FSR/(2^24)或它是否不同?

此致、

Sebahaddin Yilmazer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebahaddin、

    感谢您的发帖。

    如果 AVDD - AVSS > 4.5V、则可以使用内部4V 基准电压。表8和9中列出了 ADC 输出代码转换。 您还必须记住将满量程范围(FSR)除以所用的增益设置。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我使用负电荷泵来允许-1.5V 的电压用于测量电流互感器。 因此、我必须将跳线放置在 JP11的引脚1和2上、这将导致单电源配置(3.3V 至 AVDD、AGND 至 AVSS)。 因此,我可能只能将 VREFP 设置为2.442V。如果我将其与外部基准电压(INT_REFEN)相结合,那么在使用数据分析时需要使用什么 Vref? 当我在数据分析中使用 Vref=2.5V 时、转换为模拟电压的 pk-pk 代码值非常精确。 如果使用 Vref=2.442、结果的准确性会降低。 此外、我是否需要将 INT_REFEN 更改为启用内部基准电压、或者不会影响输出。 默认情况下也安装了 JP9。

    例如、我选择了 Vrefp = 2.442V、这是我的 Vref 作为 EVM 参数、如果是、则使用20mVpp 输入信号计算得出模拟输出电压:

    pk-to pk 代码为67521、这将使我们得到67521 *(((2 * 2.442)/2^23)= 0.039312 V / 2 = 0.019656 V、比实际输入值低1.42%。

    如果 Vref=2.5V、则会导致67509 *((2*2.5)/2^23)= 0.0402385V / 2 = 0.020119V、这比实际输入值高出0.60%。

    使用 ADS131A04EVM 还可以获得更精确的输出吗?

    此致、

    Sebahaddin