This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ECG 数据

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964491/ads1293-ecg-data

器件型号:ADS1293

大家好、

我们使用四个不带 RL 的电极(RA、LL、LA、V)来测量 ECG 波形。

如下所示的 ECG 寄存器设置。

我们的应用是连续接收 ECG 波形。 以下 ECG 波形 由 ECG 模拟器提供。

它具有异常数据、导致5到30分钟后 ECG 波形出现峰值噪声。

您能给我们提供一些建议吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您发帖。

    我将与团队进行核实、然后再联系您。 感谢您的耐心等待。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您发帖。  

    您显示的异常数据是在5到30分钟后定期发生还是在5到30分钟内发生一次? 您能否检查是否可以使用来自 ECG 模拟器的固定测试信号来查看是否也会出现此异常数据?  

    谢谢。

    -TC