This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:帧同步从接口

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959575/ads127l01-frame-sync-slave-interface

器件型号:ADS127L01

你好
n`t 级联和菊花链配置的帧同步从接口模式下的 FSYNC 信号时序信息、我找不到。
遗憾的是、数据表中没有任何信息。

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    在帧同步从模式下、主机处理器为每个并行器件提供 SCLK 和 FSYNC 时钟。  对于级联模式、只需单独或并行读取每个 DOUT 引脚即可。  从 ADC 的角度来看、使用级联模式时、单个器件或多个器件之间没有差异;时序是相同的。

    对于菊花链、主机再次为每个器件提供 SCLK 和 FSYNC 时钟。  在这种情况下、只有一个 DOUT 连接到主机。  每个帧现在包含在同一 DOUT 上移出的所有通道。

    该模式的具体时序要求可在数据表的表6.10和6.11以及图4和5中找到。  图107和图108中提供了有关菊花链帧同步的其他信息、而图104中提供了有关级联帧同步的其他信息。  此外、请注意、在帧同步模式下、/CS 引脚和 DIN 引脚都应连接到 DGND。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用