This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为应变仪应用选择 ADC。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965650/selection-of-adc-for-strain-gauge-application

主题中讨论的其他器件:ADS1248ADS124S08ADS1261

我最初是在为应变仪应用寻找 ADS1248。  比例式配置中的基准范围问题让我寻找另一种 ADC 解决方案。

我的要求如下:

来自惠斯通电桥式应变仪的最小4个差分输入。

24位分辨率(仅需要18个分辨率、但希望在最终设计中有更多分辨率)

希望使用 ADC 增益电路来最大程度地减小组件误差

要以10Hz 的频率报告数据、但采样可以且应该更高以进行平均值计算。

电桥的电压激励为5V 0V。  为差分信号提供2.5V 标称电压。

希望将激励电压与 ADC 绑定、以实现更好的漂移和噪声性能。

除了无法将基准电压设置为5V 的限制外、ADS1248符合我的应用的要求  

我正在寻找有关为我的应用选择合适 ADC 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    非常感谢您关注我们适用于您的应变仪应用的 ADC。

    在这种情况下、您可能需要查看 ADS124S08。 它是下一代 ADS1248、也解决了您提到的有限的外部基准输入电压范围。
    如果需要更高的分辨率、您可以升级到 ADS1261。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 DigiKey 上查看了该器件型号。  它们如何列出可能会有问题、专门标记为差分输入的那个显示为过时。

    这是一个库存中的器件、但它被描述为12个单端输入。

    ADS124S08IPBSR 德州仪器(TI)|集成电路(IC)| Digikey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    您能否提供您看到的器件型号的链接? 我想查看一下。

    ADS124S08具有12个单端输入或6个差分输入、因此它绝对能够支持您所需的测量

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PADS124S08IPBSR 德州仪器(TI)|集成电路(IC)| Digikey

    这是他们列出的差分信号。

    下面列出了其他类似的选项:

    ADS124S08IPBSR 德州仪器(TI)|集成电路(IC)| Digikey

    但说明仅显示单端配置。

    我怀疑这是网站描述的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    感谢您提供链接。 PADS124S08产品是 ADS124S08的预量产版本、可在市场发布(2016年之前)之前上市。 我可以跟进 DK 以查看是否可以移除该链接。

    正确的、有关 DK 的信息只是不完整的。 ADS124S08当然支持12个单端输入、但也支持6个差分输入。 有关详细信息、请参阅 TI.com 产品页面: https://www.ti.com/product/ADS124S08

    如果您有更多问题、请告诉我。

    布莱恩