This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293电压源

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965256/ads1293-ads1293-voltage-source

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件: ADS1283

大家好、

有两个 LDO 用于为 EVM 上的 ADS1293提供电压。

它们分别提供 VDD 和 VDDIO 电源。

我们有两个有关电压源的问题。

(1)我们是否可以使用一个 LDO 为 VDD 和 VDDIO 供电?
(2)为 ADS1293提供电压的 LDO 是否具有 PSRR 要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您的发帖、请参阅我的评论、了解您在下面的问题。

    (1)我们是否可以使用一个 LDO 为 VDD 和 VDDIO 供电?

    在 ADS1293中、VDD 为器件的模拟部分供电、而 VDDIO 为器件的数字部分供电。 对于使用相同 VDD 和 VDDIO 的系统、可以为两个电源使用一个 LDO。 您需要确保 LDO 能够为 VDD 和 VDDIO 提供足够的电流。 请确保遵循针对器件建议的滤波和去耦合、例如将本地去耦电容器尽可能靠近器件的电源引脚放置。

    (2)为 ADS1293提供电压的 LDO 是否具有 PSRR 要求?

    尽管 ADS1283具有非常好的 PSRR (80dB)、但仍建议使用高 PSRR LDO 来抑制瞬态并进一步改善系统的整体 PSRR。 我在下面的博客中添加了一个链接、该链接展示了如何改善 ADC 系统的 PSRR。

    改善 ADC 系统电源抑制的四种方法

    谢谢。

    -TC