This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WAVEVISION5:波形5

Guru**** 2651665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958755/wavevision5-wavevision5

部件号:WAVEVISION5

您好!

多年来、EVM 和 Wavevision 5一直在我的 Windows 7笔记本电脑上成功工作。

我刚刚下载了最新版本的 Wavevision 并将其安装到 Windows 10笔记本电脑上、软件无法识别硬件。

请提供建议。

谢谢、此致、

Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    请按照此 E2E 帖子中概述的窗口10安装进行操作。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../3443377

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    但愿你一切顺利。

    我按照步骤操作,Windows 10笔记本电脑找到了驱动程序,但是安装不喜欢该驱动程序,并且安装失败。

    此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    您是否也在同一 E2E 主题中遵循驱动器禁用程序?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Rob、

    我使用以下命令禁用了 Windows 10中的驱动程序签名实施:bcdedit.exe /set nocitychecks on

    重新启动笔记本电脑并将 USB 电缆插入 EVM 硬件后、我检查了设备管理器、发现检测到未识别的设备。 我他们通过指向驱动程序文件夹手动更新驱动程序、PC 尝试安装驱动程序、但抱怨它不喜欢。

    此致、

    Rajan。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    请按照这两个文档上的说明进行操作。 请参见随附的。 它应该起作用、这已经被多次证明可以为许多其他客户和我们自己工作! :)。

    此致、

    Robe2e.ti.com/.../3247.Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10-2019.pdfe2e.ti.com/.../3312.WaveVision5DriverInstallationGuideWin10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rob、祝您愉快!

    Rajan