This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:我是否可以将 DAC80508内部基准用于 DAC80508和 ADS1256?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, ADS1256, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959374/dac80508-could-i-use-dac80508-internal-reference-for-both-dac80508-and-ads1256

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: ADS1256OPA350

您好专家、

为了节省成本、我想为 DAC80508和 ADS1256使用 DAC80508内部基准、是否允许这样做? 有任何问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您绝对可以使用 DAC80508的内部基准来驱动 ADS1256的基准。 只需在连接到 ADC 之前使用缓冲器即可

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、

    感谢您的大力支持! 您能推荐合适的缓冲器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA350是一款适合用作基准缓冲器的放大器。 如图26中的数据表所示。

    此外、它还用作 ADS1256EVM 中的基准缓冲器。

    吴约瑟