This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7571:电压输出可重复性

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959361/dac7571-voltage-output-repeatability

器件型号:DAC7571

我们必须每天对传感器放大器重新分频一次、因此我们希望使用 DAC7571来创建模拟"referenz"信号。  
测试-简化:
-> 12位 DAC7571、精确为3、0000V 和25、00°C、
->始终在同一 PCB 上使用相同的 DAC。

假设:
->第1天:使用 DAC-Code 2048、我们测量的电压为1、49950V (DAC 输出)、  

问题:
->我们可以每天以代码2048提供1、49950V 电压吗
   或者每次另一个值介于(+/-1-LSB) 1、5V +/- 0、732mV 之间时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 DAC 的电源稳定(也是器件的基准)、则输出将提供足够的时间在测量之前稳定 DAC。

    现在、如果温度从第1天变为第2天、您可以预期 DAC 电压会根据 DAC 的漂移参数发生变化。

    除非温度发生变化或电源发生变化、否则不会获得另一个值。

    您指示的+/-1 LSB 是 DNL、对于特定的 DAC 来说是固定的、如果您在同一电路板上使用另一个 DAC、您所说的是正确的。

    此致、

    AK