This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:如何为增益为2的外部基准配置 DAC?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959090/dac7562-how-to-configure-dac-for-external-reference-with-gain-2

器件型号:DAC7562

是否可以 将 DAC7562配置为具有增益2的外部基准? 如果是、请发送相同的命令/设置。

谢谢、

阿洛克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    器件支持该配置。  您可以使用两个命令来完成此操作:

    首先、您将禁用基准(命令'B111)。  其次、您需要设置增益(命令'b000、地址'b010)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的回复、这些设置按预期工作。