This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:原理图审阅和直流偏移问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959087/ads1292r-schematics-review-and-dc-offset-issue

器件型号:ADS1292R

你(们)好  

您是否会帮助查看以下客户原理图、原理图和 RLD 路径上的组件值是否正常?  

应用程序为2CH ECG,CH1:LA 和 RA, CH2:LL 和 RA

此外,使用此电路,我们还会发现在 RA 或 LA 上应用 dc-offset 300mV 时,ADC 读数值将会饱和,是否有任何解决方法的建议?   

下面是我们的寄存器设置  

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_CONFIG1、0x80);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_CONFIG2、0xA0);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_LOFF、0x10);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_CH1SET、0x40);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_CH2SET、0x60);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_RLD_SENS、0x2C);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_LOFF_SENS、0x00);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_RESP1、0xF2);

ADS1x9X_Reg_Write (ADS1x9X_REG_RESP2、0x03);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 PY、

    由于美国感恩节假期、我们的回应被延迟。

    我们将在下周之前对您的问题作出答复。

    感谢您的耐心和理解。