This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:在过热条件下进行 SPI 操作。

Guru**** 2537300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965089/dac8775-spi-operation-under-over-temperature-condition

器件型号:DAC8775

您好!

当发生过热情况时、"SPI 操作"是否正常工作?  

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    当器件处于过热状态时、不能保证 SPI 运行、但它应该能够。  当器件温度高于150°C 时、过热报警将被置为有效  建议将器件配置为在满足此条件时立即采取措施、例如禁用直流/直流电源以降低功耗。  此时、该器件还远远超出了指定的温度范围。

    谢谢、

    Paul