This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:结温估算

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963582/lm98620-estimation-of-junction-temperature

器件型号:LM98620

您好!

让我知道如何估算结温 Tj。
类型的电流。 器件表面温度超过90°C。 这将是严重的问题。

前款定位器询问了有关加热型 LM98620的信息。 答案是它消耗1.1W、然后 TJ 增加35摄氏度-度。
我理解了这种计算、但应答机和数据表没有明确解决这个热问题。因为即使使用了散热器或其他外部热器件、也无法使用 TJ。

数据表引用了另一个文档"SPRA953"、但该文档未明确说明如何根据 R-theta、功耗和任何可测量温度(如环境、器件主体或表面)估算 TJ。 我真的需要它们的方程。

此致、

AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AZ、

    数据表指出结至环境热阻为32 C/W 您在什么条件下操作器件以获得90°C 的温度? 如果在室温下运行、根据数据表中的结至环境图、我预计会耗散大约2W 的功率。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM98620在典型工作条件下的功耗为~1W (数据表第8页)。  由于 θ j-a 为32/C、 因此环境温度差应在~32C 范围内。

    一般情况下、外壳顶部温度 比 Tj 低~5C (取决于封装等、但估算结果不准确)。 如果您在外壳顶部看到90C、芯片温度可能 会高达90-100C。  

    -环境温度是多少?

    -90C 时 LM98620的工作条件是什么?   如果进入断电模式(0x00位4)并停止 MCLK、温度是否发生变化?

    -数据表第8页显示了 IDDA/IDDD/IDDLVDS 的每种电流消耗。  是否可以检查其中一个电压是否过高? 还是可以 检查 LM98620的电源电流?

    -您是否 在 VCLPEXT 引脚上提供外部 CLP 电压?  如果是、 最好 检查电压、寄存器设置正确。  VCLPEXT 引脚上是否可能存在错误的高电流电源?

     此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron 和 Shinya、您好!

    感谢您的回答。

    正如 Aaron 所写的、

    >在什么条件下操作设备以获得90°C 的温度?

    90C 测量不是在室温下完成的、而是在更高的温度下进行的、这模拟了用户最坏的情况。

    我展示了5个样本中的测量值。

    电源(全部) I (VDDD) I (VDDA) I (VDDLVDS) V (VCLPEXT)
    平均值 879.3 29.5. 196.4. 41.8. 1.608
    最大 899.0 31.5 199.0 42.8. 1.613
    最小 845.0 24.5 192.0 41.0 1.603
    和功能 (mA) (mA) (mA) (mA) (五)

    我认为我的系统运行良好、因为器件功耗看起来正常、我也从我的原型系统中使用器件获得了扫描图像。

    正如 Shinya 写道:
    >一般情况下、顶部温度比 Tj 低~5C (取决于封装等、但估算不准确)。 如果您在外壳顶部看到90C、芯片温度可能会高达90-100C。

    从上面提到的内容中、我认为可以估计热参数"JT"约为5C/W、因为器件功率耗散假定为~1W。
    此外、在下面的两个参考文档中、这种估算对于典型的 QFP 封装来说似乎足够好。


    (1) www.ti.com/.../spra953c.pdf
    在第8页中、"对于塑料封装、ΨJT 通常为0.5C/W - 2C/W、而4C/W - 15C/W 的值为 RθJC Ω。"

    (2) www.nxp.com/.../AN4388.pdf
    在第24页中、"表4. 热阻示例、RθJA = 35C/W 和、ΨJT = 2C/W。"


    因此、我认为我的 TJ 的计算结果为85C、并且满足110C TJmax 的最大额定值。

    请告诉我您的意见。

    此致、

    AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享信息。 让我在12月18日之前调查这些问题并向您提供反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享功耗数据。  您的功耗 看起来与数据表类似、没有问题。 我知道您的环境温度高于室温。

    您的估算 JT=5C/W 足够好、包括裕度。 最好用于估算。

    但是、如果您的封装顶部温度为90C、则结温 不 是您 在帖子中评论的90-5 =85C。 我们需要添加计算 JT*上电 TC。

    让我根据  TI 应用手册的第8页使用 JT= 2C/W (据说通常为0.5C/W - 2C/W)。  

    那么、如果测量的 Tc 为90C。

    TJ = 90 + 2*1W = 92C

    结温92C 仍低于绝对最大值110C。 没问题。

    此致

    Shinya